如何设置 USB 便携式许可证(详细版)
本文是 Keysight 测试与测量许可证 系列文章的一部分,介绍了如何设置 USB 便携式许可证。
概述
本文章的简要版本请参阅:: 设置 USB 便携式许可证(简短)
USB 便携式许可证的工作原理
以下是关键要点:
其 Keysight 零件号 为 SW1000-D10。
⚠注意!
虽然可以将多个许可证绑定到同一个 USB 密钥,但这些许可证无法拆分,因此无法在不同设备上同时使用。
为 USB 便携式许可证设置软件环境
概述
USB 便携式许可证需要安装 两个软件组件:
🗝关键要点!
设置 PathWave License Manager(PLM)
PLM 安装步骤:
了解更多关于 Keysight 许可证管理器的信息: Keysight 许可证管理器解析.
设置 USB 密钥驱动程序
概述
下载并安装驱动程序
Keysight USB 许可证驱动程序下载地址
http://www.keysight.com/find/licensingusbdriver.
请确保下载适用于您的操作系统的正确版本。
驱动文件通常以压缩格式提供(Windows 为 .zip,RHEL 为 .rpm)。
示例下载文件名称:
安装驱动程序(需管理员权限)
Windows 用户:运行解压后的 Setup64.exe(64 位)或 Setup32.exe(32 位)。
确保驱动服务器正常运行
Keysight 使用 WibuKey 作为 USB 密钥的驱动服务。安装驱动后,可能需要手动激活 WibuKey 网络监视器,确保系统能够正确识别 USB 密钥。
🗝重启计算机可以自动启动驱动服务器。
如何检查和启动 WibuKey 服务器
在 Windows 系统托盘(右下角)检查 WibuKey 图标:
插入 USB 密钥,并在 WibuKey 控制面板中检查是否被识别。从通知区域的 WibuKey 图标启动控制面板:当 USB 密钥插入后,您将在 USB 节点下看到一个项目:
软件环境已正确设置,可用于 USB 便携式许可证。
查找 USB 密钥 Host ID 并获取和安装许可证
概述
从 USB 密钥获取 Host ID
它直接打印在 USB 密钥上。示例 ID 为 10-0RESF13B。
从 Keysight 软件管理器获取许可证
阅读或观看以下内容:
如何在 Keysight Software Manager (KSM) 中兑换软件许可证?
在 PathWave License Manager 中安装许可证文件
注意:
如果在添加许可证文件的过程中 USB 密钥未连接到系统,可能会出现 Host ID 无效的警告。这是正常的情况,直接继续安装即可。
许可证已准备就绪,可以使用!
使用和移动 USB 便携式许可证
只要在目标计算机上正确设置了上述软件环境,您只需插入 USB 密钥,然后启动使用该许可证的软件即可。
若要移动许可证,只需关闭软件,然后将 USB 密钥插入另一台已安装 PathWave License Manager、USB 驱动程序和许可证的设备即可使用。