如何在Keysight License Manager中安装许可证文件
本文是Keysight测试与测量系列文章的一部分,旨在介绍如何通过三种不同方式在Keysight License Manager(KLM)中安装许可证。
概述
在您兑换许可证资格证书后(如何在 Keysight Software Manager (KSM) 中兑换软件许可证? ),系统会通过电子邮件向您发送包含实际许可证文件的邮件。该邮件中将附带安装许可证文件的详细说明。
使用Keysight License Manager安装许可证有三种方式:
通过许可证文件进行安装
在兑换许可证后,生成的许可证文件(*.lic)可以通过在Keysight License Manager中进行安装,从而将其添加到系统中。
• 选择扳手图标,然后点击“安装许可证文件”。此操作将打开一个Windows文件选择窗口。
• 在文件窗口中浏览并选择要安装的许可证文件(*.lic)。
• 点击“打开”。
• 许可证管理器将自动将许可证文件安装至指定文件夹,并通过弹出窗口通知您许可证已成功存储在许可证目录中。
通过文本安装许可证
此选项允许通过手动输入许可证信息(文本形式)来安装许可证。当系统无法访问互联网或由于安全限制无法复制文件时,此方法尤为适用。
• 选择扳手图标,然后点击“从文本安装许可证”。此操作将打开“从文本安装许可证”对话框。
请准确输入或粘贴从Keysight收到的许可证数据,格式如下所示示例:
FEATURE E6831A-1 agilent 100.99 permanent uncounted
HOSTID=VDH=NEXTGEN,US12345661 TS_OK SIGN="01E6 8891 45B7 6A1B C4EC 11C0 2195 95DE E067 EAF5 9A01 2D3B 228F B60F 3F0A A609 45E0 F75F B05A 89FD 9DA2"
• 点击“安装”按钮以完成许可证安装。
通过USB存储设备自动安装
Keysight License Manager会自动扫描USB存储设备中的许可证文件,并在找到文件时自动进行安装。
有时用户会尝试手动安装许可证文件,并可能收到以下错误消息。这意味着该许可证文件已经成功安装,用户只需忽略此消息即可。
Installation of the license file ‘PCSERNO,FY78257435_18235194.lic failed on host 5CD2077L7F (localhost).
Details: Feature Already Licensed:
License File: PCSERNO,FY78257435_18235194.lic
Feature: N1010300A Version: 2027.1125
There is already a perpetual license installed for this feature.
The license has been moved on the host to: C:\Program
Files\Agilent\icensing\Not Installed Licenses\n1010300a 2027.1125.lic